This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2595EVM:LMX1295EVM输出终端方案

Guru**** 2756835 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2595EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/629262/lmx2595evm-lmx1295evm-output-termination-scheme

部件号:LMX2595EVM

您好,

我最近获得了LMX2595EVM。这是我第一次使用这些器件之一。 我正在尝试使用LMK61PDOA2生成100MHz的外部参考,我想知道哪种输出终端方案(¿LVPECL,LVDS或HCSL?) 我应该配置为在LMX2595EVM中使用单端参考配置。

提前感谢您的帮助。

此致,

Juanma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Juanma:
    所有这些格式都适用,但我通常使用LVPECL。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Noel,

    我怀疑这种情况。 非常感谢您的回复。

    此致,

    Juanma