This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2485E:使用LMX2485E作为频率计数器

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2485E, LMX2485, USB2ANY, LMX2487E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/629205/lmx2485e-use-lmx2485e-as-frequency-counter

部件号:LMX2485E
线程中讨论的其他部件: LMX2485USB2ANYLMX2487ELMX2487E-EVMUSB2ANY-UWIRE

 

你好

 

我的客户打算使用LMX2485E作为频率计数器来代替Fujitsu MB15F72UL (LTB情况)。

应用程序为 2018财年无线电设备。

这又是一个问题。

 

问题1.

我在LMX2485数据表中找不到IF N分配器到FTEST/LD的路径

方框图,但此路径的存在形式为MUX[3:0]=1101? 请确认

问题2.

客户认为从 Fujitusu到LMX2485E的替代产品似乎可用,

但现在非常需要LMX2485E EVM。 (LMX2485E EVM和USB2ANY  现在已过时,要修改LMX2487E非常困难)

请您在新EVM推出后再使用吗? 或者,您是否会告诉我

替代方法?  

 

 

很抱歉再次打扰你。

此致

 

e2e.ti.com/.../LMX2485_5F00_replace-from-MB15F72UL_5F00_again.pptx

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    日本,日本,日本,日本

    是的,对于表30中的所有16个信号,以及与IF N Divider (N除法器)除以2对应的1101,都存在路径。

    非常巧合的是,LMX2485E-EVM正在进行内部更新,因此现在不能在商店中使用。 由于看起来它们只使用MUX Getting if N divider的函数,LMX2487E具有相同的块,并将执行相同的功能。 他们是否要尝试LMX2487E-EVM?

    此致,

    Brian Wang
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的Brian San

    感谢您的快速回答!

    请让我确认一下

    如果 我购买了LMX2587E-EVM,则包括USB2ANY-uWire适配器板?

    此致