This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK0.4828万BEVM:EVM存在一些问题。

Guru**** 2391275 points
Other Parts Discussed in Thread: CODELOADER

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/642177/lmk04828bevm-there-are-some-issues-about-evm

部件号:LMK0.4828万BEVM
主题中讨论的其他部件: CODELOADER

德拉斯:

我们正在调试LMK0.4828万BEVM,并且存在以下问题:

1.无法锁定PLL1。

2. JESD204B的SYSREE无法调试到输出。

我们使用codeloader软件来设置它们。

您是否可以提供一些建议?

非常感谢!

此致

吴运文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好运气

    您可以从Coadloader为您的配置发送.mac文件吗? 您可以从“文件”->“保存”执行此操作。
    我还建议使用TICSpro而不是Coadloader。

    此致
    普奈特
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Puneet:

    很抱歉我的回复延迟,请参阅以下文件:

    e2e.ti.com/.../PLL1_5F00_PLL2.rar

    还有一些问题如下:

    1.从配置文件中,有时PLL1可以被锁定,有时PLL1无法被锁定,这让我感到困惑。

    2. PPL1的功能是什么?

    3.当PLL1无法锁定DCLKout且SYSREF具有输出信号时,是否正常?

    4.当PLL1和PLL2被锁定时,CPout1和CPout2的值是多少?

    5.PLL1和PLL2是否需要相同的输入来源?

    6.如果OSCout与CLKin1连接,则在设置这些再生之后,会出现以下两种情况:

      a) PLL1的LED有时打开(CPout1;s值约为0~3.3V);

      B)有时PLL1的LED熄灭。

    我认为PLL1不能得到稳定的控制,您是否可以提出一些建议?

    非常感谢!

    此致

    吴运文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好运气

    从TICSpro配置来看,您好像在使用CLKin2作为输入时钟。 此引脚可配置为OSCout或CLKin3。 请注意,此引脚在通电时被配置为输出引脚。 如果有VCXO,则当您打开设备电源并进行任何编程之前,时钟将从此针开始计时。 您必须为CLKin2编程此引脚,并且您可以应用输入时钟。

    我在您的配置中看到了此问题。 您已为OSCout配置了此引脚,并且还启用了输入阶段。 您应如下所示进行更改:

    附件是更新的文件。 它应该起作用。

    e2e.ti.com/.../PLL1_5F00_PLL2_5F00_update.zip

    要选择PLL更换泵和环路滤波器的值,请使用时钟设计工具。您可以从TI网站下载。

    此致

    普奈特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的Puneet:

    根据您的建议,我们尝试对其进行测试,但无法锁定PLL1。

    Clkin1为100MHz输入,oscin为100MHz输入,需要1500MHz输出,请参阅以下图片:

    但是,PLL2已锁定。

    BTW,VTune的值是正常的,对它的影响是吗?

    我期待您的意见!

    谢谢!

    此致

    吴运文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    您正在使用的VCXO的增益是多少?

    具有2kHz/V增益的回路滤波器设置将变得不稳定 ,如下所示:

    此外,PLL2回路滤波器设置也不好。

    以下是时钟设计工具为您的用例推荐的内容:

    此致

    普奈特