This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK0.4832万:CLKSEL0 &CLKSEL1用于回读

Guru**** 2550030 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/639034/lmk04832-clksel0-clksel1-used-for-readback

部件号:LMK0.4832万

您好,

我看到CLKSEL0和CLKSEL1引脚可以编程为用于回读输出。

我不完全理解可以读回的内容...

1.如果用于回读,它们是否会替换用于回读功能的SDIO引脚?

2.是否有任何信息可以从CLKSEL0和CLKSEL1引脚读回,而这些信息不能从SDIO引脚读取?

此致,

Itai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Itai

    如果使用4线接口,则CLKSEL0/CLKSEL1可编程为SDO (回读)。 在这种情况下,您需要两个数据PIN,一个用于输入,另一个用于回读。

    此致
    普奈特
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    明白了!
    谢谢你