This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK0.3328万:LMK0.3328万 EEPROM编程

Guru**** 2407680 points
Other Parts Discussed in Thread: USB2ANY

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/637296/lmk03328-lmk03328-eeprom-programming

部件号:LMK0.3328万
在“Thread (线程)”中讨论的其它部件:USB2ANY

你好。

请参阅随附的LMK0.3328万 TIC配置file.e2e.ti.com/.../LMK0.3328万_5F00_DSRT_5F00_Clocks.zip

i2c对EEPROM进行编程后,我没有收到任何输出时钟。

GPIO引脚确认为:

refsel,GPIO0=0

GPIO1=1

gpio2,3 = 0

GPIO4=1

我的输入时钟为108M,我需要以下输出:

 

输出0:100M LVDS

OUT1:100M LVDS

OUT2:100M LVCMOS

Out3:100m HCSL

输出4:25米LVCMOS

输出5:25米LVCMOS

输出6:135米LVDS

输出7:108M LVCMOS

可能是什么问题?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尝试将GPIO0设置为1以取消断言输出同步。  或者,如果不需要同步, 请清除PLL同步位以禁用输出同步。

    此致,

    艾伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的Alan:

    客户的主板上有该设备,他想在生产车间对该设备进行编程。

    我们注意到,TIC pro或时钟架构师都没有在日志窗口中描述准确的寄存器IT程序。

    您是否可以建议在生产车间对设备进行快速编程。

    此致,

    NIR。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    NIR,

    很抱歉回复延迟。  这个问题是否仍然存在?  

    如果不能,他们是否可以使用LMK0.3328万EVM并将从EVM的SDA/SCL/GND线路蓝线连接到客户主板上的目标器件,然后使用TIC Pro对其进行编程?  它们可以断开EVM上的LMK0.3328万与I2C总线的连接,以便USB2ANY + GUI接口可以与目标器件通信,而不会与其他器件发生冲突。  一旦它们与目标器件建立I2C通信,就可以使用GUI以与EVM上相同的方式对器件进行编程。

    此致,
    艾伦