This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2582:将TCXO与LMX2582配合使用

Guru**** 2546020 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2582

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/646109/lmx2582-using-tcxo-with-lmx2582

部件号:LMX2582

您好,

截取正弦波TCXO是否可用于LMX2582的参考(OSCin)?  这些TCXO的输出通常为0.8Vpp,这将满足振幅要求。  LMX2582数据表在多个地方提到参考振荡器的转换速率非常重要,但没有详细介绍。  我担心剪切正弦波TCXO的转换速率是否足够。  我们的应用需要+/-5ppm或更高的频率稳定性,这就是为什么我考虑使用TCXO。  数据表提到使用LVDS,LVPECL,HCSL和CMOS,但在这些系列中,我没有太多的运气找到具有足够高的频率稳定性和低成本的振荡器。

如果可以使用剪切正弦波TCXO,您建议如何端接未使用的OSCinM引脚?

提前感谢您的帮助。

此致,

金弗朗西斯科

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kim,

    我们同时使用正弦波和方波输入信号。 这两种情况都会产生相同的相位噪声,而方波类型的信号(或更高的转换率)在少数情况下具有较低的频峰。 所以我希望剪切的正弦波可以获得与LVDS类型信号类似的好处。 对于端接,只要OSCinM和OSCinP都是平衡的,并且端接至迹线的特征阻抗。 请参阅数据表中的图18,了解如何使用差分端或单端。

    此致,

    Brian Wang
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Brian,

    感谢您的快速响应。 我已经查看了数据表中有关差分和单端引用的信息。 问题是夹子正弦波TCXO的输出阻抗未得到很好的定义。 它们是根据他们想要查看的负载阻抗(通常为10kOhm)指定的,但不提供TCXO本身的输出阻抗。 这使得我们很难知道OSCinP上的阻抗是什么,因此也很难知道未使用的OSCinM上提供的阻抗是什么。 由于TCXO希望看到10k,一个选项可能是在OSCinM和OSCinP上使用10k并联电阻器。 您能否评论一下,这是否是合理的解决方案? 评估板显示了OSCinM和OSCinP上的TEE网络,可提供50欧姆附近的设备。 遗憾的是,您不能使用剪切正弦波TCXO执行此操作,因为您将向下加载TCXO的输出。 如有任何进一步的建议,将不胜感激。

    谢谢!
    Kim
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Brian,

    剪切正弦波TCXO的输出可能是低阻抗。  我不知道您是否对这些设备的典型情况有任何见解。  如果阻抗低,那么附件中显示的选项2是否是终止OSCin引脚的更好方法?  选项1是我在上一篇文章中提出的建议。

    谢谢!

    Kim

    e2e.ti.com/.../LMX2582_5F00_OSCin_5F00_terminations.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kim,

    首选选项1。 因为差分OSCin可以立即看到相同和平衡的阻抗。 您也可以将TCXO输出的阻抗设置为10kohms而不是10kohms。

    此致,

    Brian Wang