线程中讨论的其他部件:TMS320F2.8027万,LMX2592 , USB2ANY
您好,
我正在尝试通过SPI使用TI TMS320F2.8027万 LaunchPad更改LMX2592EVM上的频率。 LMX2592使用100 MHz内部振荡器。 我可以让MCU将所有寄存器值发送到LMX2592并以5800 MHz开始传输。 当我尝试使用用户指南第7.5 2节(SNAS646E,2017年7月版)中所示的步骤更改频率时,PLL不会更改为目标频率。 而是从原始频率更改为+48 MHz。 如果我更改起始频率,它将继续更改为大约+48 MHz,而不是第二个目标频率。 是否需要启用/禁用某个位字段才能使PLL接受新频率? 使用直接连接到LMX2592EVM的USB2ANY更改频率时,我遵循了TIC Pro执行的寄存器值更改。
Rob