This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2572:从30Mhz扫描至3GHz

Guru**** 2546020 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2572

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/641054/lmx2572-sweep-from-30mhz-to-3ghz

部件号:LMX2572

您好,

我们的客户需要从30MHz到3GHz的宽带频率扫描。 LMX2572是否能够做到这一点? 在这些VCO校准周期中,扫过该频段时有多少个校准周期?

如果温度保持不变,是否始终需要校准周期?

此致Matti

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的,您可以扫描整个频带。 但要注意,由于您必须更换分隔器,因此需要进行一些手动编程。

    除非您的频率变化非常小(例如<5-10 MHz),否则始终需要校准周期。
    对于校准周期,其工作方式是告诉VCO它必须重新校准的频率和允许的时间。 如果您不能很快校准,VCO将自行校准。 其理念是,VCO必须重新校准,但至少可以使它们在已知长度的统一时间间隔内发生。 未校准时VCO可进行的量取决于几个因素。 上升,也许它会下降20兆赫,更像10兆赫。 但我们不会在生产中对此进行测试,因此您需要更频繁地进行校准以确保安全。

    Dean
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我进行了测试,发现无需VCO校准,我可以运行30MHz。 比此时间长,VCO将每30MHz校准一次。 我遇到的问题是,在数据表中,VCO校准时间小于20us,但从我的测试来看,它看起来接近100us。 我在这里错过了一些东西,但我不知道是什么。 是否有任何建议/建议? 谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Matti,

    VCO校准不是一个常数,它取决于多个变量,如OSCin频率和寄存器配置。 VCO校准时间从<10us (完全辅助)到>100us (无任何辅助)不等。
    在自动频率上升过程中,"关闭频率辅助"用于VCO校准。 典型校准时间约为30至40US。
    因此,我建议使用100us (VCO校准时间+闭环锁定时间+裕度)暂停时间进行自动频率提升。