This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2492EVM:RFout /4的电阻器R12

Guru**** 2971580 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/640059/lmx2492evm-resistor-r12-for-rfout-4

部件号:LMX2492EVM

大家好,

如果要使用RF输出/4,有人会建议是否应该填充电阻器R12吗?

我想在50欧姆的系统中使用RFout /4,而50欧姆的TEE网络似乎需要R12? 但主板在出厂时未附带它。

我假设RFVC1843的输出阻抗为100欧姆(来自Fo/4),这与选择的电阻器R11 (18欧姆),R12 (68欧姆)和R13 (18欧姆)的值相对应?

如果这些假设是正确的,我们是否预期输出功率会下降10 dB? RFout /4的输出功率约为-12 dBm?

请告诉我我是否完全偏离目标?

此致

Darryn Jordan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Darryn,您好!

    您所看到的T板旨在用作占位符,以便用户可以在EVM上调整电阻器网络并设置为首选阻抗。

    此致,

    Brian Wang
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Brian!

    感谢您的回复。

    如果R12未安装任何电阻器- RFout/4端口的输出阻抗是否为50欧姆? RFout/4的输出功率是多少?

    此致
    Darryn
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Darryn,您好!

    根据VCO数据表,RFout/4输出功率为-1.5dBm。 但是,数据表未告知每个输出端口的阻抗。