This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 用于HDMI视频的时钟分配IC - TMDS

Guru**** 2546020 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/645166/clock-distribution-ic-for-hdmi-video---tmds

在“线程:LMK0.0306万”中讨论的其他部件

你(们)好

您能否推荐一款可用于向3个FPGA分发HDMI视频时钟信号的设备?

我正在开发一个实验性硬件应用程序,在该应用程序中,我要处理独立FPGA中的R,G,B HDMI视频信号。 这将需要我找到一个具有TMDS或CML输入和三个CML输出的设备,并且尽可能减少引脚到引脚的延迟。 时钟信号的最大频率为3.4Gbs,尽管我可以使用支持最大时钟频率为1.65Gbps的设备。 是否存在这样的设备?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ben,您好!

    我正在寻找一个适合您需求的时钟缓冲器。 您能否提供您的最大时钟频率要求(以MHz为单位)? 给定的数据速率(3.4Gbps / 1.65Gbps)可能与时钟频率不同。

    我推荐的一个设备是LMK0.0306万。 此设备接受CML输入。 为LVPECL配置缓冲区输出,并且可以使用本应用说明 :www.ti.com/.../scaa056.pdf中介绍的技术将其连接到CML接收器

    此致,
    Lane Boyd
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Lane

    是的,你说得对! 根据HDMI规格,TMDS时钟频率以兆赫兹(MHz)为单位,例如340MHz/165MHz。 因此, 在每个信道上的每个时钟周期内,将传输10位数字数据。 例如,340MHz TMDS时钟频率支持在每个TMDS通道上传输3.4Gbps (3.4亿x 10/位)。

    因此,要求支持340MHz的最大时钟频率。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ben,您好!

    LMK0.0306万符合此要求,支持高达3.1GHz的输出。

    此致,
    Lane Boyd