This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2492EVM:最大斜坡转换率

Guru**** 2747375 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2492EVM, LMX2492, LMX2491

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/643239/lmx2492evm-ramp-slew-rate-max

部件号:LMX2492EVM
主题中讨论的其他部件: LMX2492LMX2491

尊敬的TI支持(Noel):

您是否可以确认或更正 以下对LMX2492EVM数据表中有关斜坡转换率(MHz/us)的信息的理解?

我们打算在锯齿斜坡模式中使用LMX2492(EVM),并在外部模式中使用100MHz参考。

查看LMX2492和[MX.3]的数据表示例。我们了解,在100 us中,我们可以实现{频率范围为9400到9800 MHz)的最小扫描速度为400 9.2 ,每个10.000 步长为 40 KHz。

这在外部触发器模式下是否也可实现,该模式使用 触发器1或触发器2启动锯齿。

我们的目标规格是在150 us (转换速率2 MHz/us)中扫描300 MHz,每个 20kHz频率增量的15.000 步长。

恢复:在 外部模式下,Ramp/chirp转换率是否也可达到4 MHz/us (例如9.2 .3)?

此致

Bert

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Bert,您好!

    是的,您可以使用外部触发源启动渐变。 您的目标斜坡率也是可以实现的。
    另请研究LMX2491的数据表,我们在数据表中提供了一些示例以说明其工作原理。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Noel,

    谢谢,实际上,LMX2491文档中还有大约20页的应用程序信息,最初我 跳过了这些信息,因为L波段的扫描范围限制为50 MHz。

    我将研究LMX2491的数据表,并在需要时返回。

    K R

    Bert