This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2592:减少LMX2592输出的谐波内容

Guru**** 2383830 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2592, LMX2592EVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/646125/lmx2592-reducing-harmonic-content-of-lmx2592-output

部件号:LMX2592

我正在考虑使用LMX2592作为可调LO合成器。  应用程序的调谐范围将超过多个八度,因此谐波输出内容(2fc,3FC等)是一个问题,因为它不能由固定的低通滤波器处理。  是否有办法降低输出的谐波含量水平?  只需在其默认配置中启用LMX2592EVM (使用板载振荡器,100 MHz FPD,5400 MHz Fvco,1800 MHz输出),我会看到第二个谐波在大约-5 dBc时,第三个谐波在大约-15 dBc时。  将Fvco降低到3600 MHz,并将通道分频器降低到/2 (仍为1800 MHz输出),我看到第二个谐波下降到大约-15 dBc,但第三个谐波在大约-10 dBc时上升一个位。  是否有任何方法可以使谐波内容降低(-30 dBc或更高)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Matthew,您好!

    谐波基本上是从分频器产生的。 未经任何处理,谐波通常大于-20dBc。 由于您的应用需要非常大的板输出范围,我认为唯一的解决方案是使用可调滤波器来降低不同输出频率下的谐波。