This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK0.41万:参考时钟的推荐端接

Guru**** 2589300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/645084/lmk04100-recommended-termination-for-reference-clock

部件号:LMK0.41万
在“线程: LMK0.4821万”中讨论的其他部件

尊敬的技术支持团队:

我在  LMK0.41万数据表中找不到参考时钟的推荐端接。

LMK0.4821万数据表显示 了以下示意图。

是否可以将其用于 LMK0.41万?

我将使用 LVCMOS,剪切正弦或LVPECL。

如果有任何问题 ,您可以分享吗?

此致,

TTD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,TTD:
    是的,您可以使用与CLKinX的LMK0482x数据表中所述相同的终止方案。
    此致
    普奈特