This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2595EVM:RAMPCLK和RAMPDIR输入信号的参考Pro原理图

Guru**** 2546020 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2595, LMX2595EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/640380/lmx2595evm-refernce-pro-schematics-for-rampclk-and-rampdir-input-signal

部件号:LMX2595EVM
主题中讨论的其他部件:LMX2595

尊敬的TI支持人员:

我想在 Manaul斜坡模式下控制LMX2595EMV,因此我需要 LMX2595 EVM的RAMPCLK和RAMPDIR输入与外部触发器连接。

问题:引脚1和引脚7这两个信号的Reference-Pro接线如何通过电容器对地短路?

您能否提供一些有关Reference-Pro上的引脚1和7接线的详细信息。 感谢你能抽出时间。

K R

Bert

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Bert,您好!

    您可以使用TIC Pro (GUI)和Reference PRO进行手动斜坡铣。 参考PRO的引脚1和7连接到板载MCU的GPIO接口。
    如果要使用外部信号执行手动斜坡,请查看EVM用户指南中的EVM原理图,了解如何进行修改。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Noel,
    答案不能解决我的问题,我认为缺少有关Reference Pro示意图的TI支持信息。
    板。 您能否提供LMX2595evm套件随附的Reference-pro示意图?
    提前感谢
    Bert
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Bert,您好!

    是的,请写信给clock_support@list.ti.com,我会将原理图附在您的之后。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的Noel:

    谢谢,但在哪里可以找到所附的示意图?

    此致
    Bert
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Bert,您好!

    我已收到您的电子邮件,我会回复。