This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2594:LMX2592和LMX2594封装

Guru**** 2405860 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2592, LMX2594

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/642302/lmx2594-lmx2592-and-lmx2594-package

部件号:LMX2594
主题中讨论的其他部件:LMX2592

大家好。

我想知道LMX2592和LMX2594的包装。

两个设备 的引脚是否兼容?
我认为不同的点是JESD204B功能引脚。

我的理解是否正确?

此致,
Sho

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sho,您好!

    是的,LMX2592和LMX2594是相同的封装40引脚QFN (RHA封装)。

    区别基本上是LMX2594有引脚5 (同步),28 (SysRefReq),30 (RampClk),32 (RampDir)。 而LMX2592则为"无连接"。

    此致,

    Brian Wang
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Brian San

    感谢您的支持。
    我了解LMX2592和LMX2594之间的差异。

    谢谢,此致,
    Sho