This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2592:使用DDS作为LMX2592的参考频率

Guru**** 2549940 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2592

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/640031/lmx2592-using-a-dds-as-reference-frequency-for-the-lmx2592

部件号:LMX2592

您好,

我想知道是否可以使用DDS wth (例如50 MHz至90 MHz)作为参考频率来生成5 GHz至9 GHz。

在逐步扫描每个软件的DDS命令时,是否可以在不校准的情况下操作LMX2592? 只需了解VCO内核并相应地进行切换? 校准过程中是否还涉及切换VCO调谐电容器? 执行此类扫描的最低切换延迟方法是什么?

谨致问候,

格哈德。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Gerhard:

    这是一个大范围的输入频率变化。 可以找出每个相应的VCO和电容器代码,并为每个参考频率手动设置,但这是一个更加繁琐的过程。 这是内部校准流程的优势,它允许您通过编程和让内部算法查找正确的VCO和电容器代码来配置所有5-9GHz频率。 您是否能够实现寄存器设置而不是使用参考频率中的扫描?

    此致,

    Brian Wang
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Brian,

    据我所知,使用 Σ-Δ 调制器可以在Hz范围内达到分辨率。

    例如,如果我在5 - 9 GHz范围内获得了800个等距点或对数间隔点,

    点到点的平均切换时间是多少,将进行多少次重新校准以及重新校准时间是多长。

    总扫描时间是多少?

    相比之下,我可以使用5-9 GHz VCO (我们有一个离散设计),其整数PLL表示N = x100 和50-90 MHz

    扫描参考频率。 (如果是DDS,我们不会在意环路带宽中的虚假信号)。 当使用500 kHz或更高的环路带宽时,切换速度非常快。

    LMX2592能否与此类解决方案竞争,它能否在速度方面完成相同的工作?

    这适用于设定频率,完成测量,下一个频率点设置a.s.o的T&M应用。

    谨致问候,

    格哈德。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Gerhard:

    很抱歉,感恩节休息时花了一些时间。 i您现在使用5-9GHz VCO的方法,只需调整参考频率即可。 LMX2592的方式有所不同,但其优点是每次校准基本上都会调整和查找电容器和电感器组,并将您设置在所需输出频率的中间。 与单个5-9GHz VCO相比,您可能在频率范围的顶部中间和底部有不同的相位噪声特征。

    关于从一个频率切换到另一个频率的速度,有:
    1.校准时间(查找电容器和电感器设置,可能需要数百微秒,但可以得到辅助并降低到数十微秒)。
    2.模拟稳定时间(在完成校准部分时发生,这是与您所讨论的环路带宽相关的正常稳定速度)。


    希望这能有所帮助!