This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2592EVM:相位噪声测量

Guru**** 2811305 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2592, LMX2594

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/643149/lmx2592evm-phase-noise-measurement

部件号:LMX2592EVM
主题中讨论的其他部件:LMX2594LMX2592

大家好,支持!

客户已使用LMX2592 EVB测试了LMX2594芯片,板载100MHz振荡器和回路滤波 器值如数据表所示。

以下是14GHz时的相位噪声测量。  

10kHz -94dBc/Hz时

100KHz -97dBc/Hz时。

如果客户能够获得与数据表类似的结果,即-106dBc/Hz (100KHz,14GHz),则他们希望使用此芯片。

他们研究了建议的时钟源,但 那些在100KHz时相位噪声为-144dBC/Hz,在 14GHz时,其性能与-97dBc/Hz相似。

请帮助建议最佳解决方案。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ikon,

    这是因为100MHz振荡器。 要了解振荡器噪声的影响,您必须将其调整为所用的输出频率。

    因此,由于您以14GHz运行,因此,扩展的噪声(例如-144dBC/Hz @ 100kHz偏移)将为-144 + 20*log (1.4万M / 100M)=-144 + 41.5 = 102.5 DBC/Hz。 基本上,输入参考噪声是主要的噪声源,而不是LMX25PLL相位噪声。

    有关视觉说明,请参阅所附幻灯片,其中显示了使用100MHz板载XO与超低噪声100MHz Wenzel晶体(它具有-156dBC/Hz @ 100kHz偏移)的区别,以了解输入参考噪声的作用。

    e2e.ti.com/.../6403.Input-reference-impact-on-phase-noise.pptx

    此致,

    Brian Wang