This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDC7201-ZAX-EVM:MSP430板

Guru**** 2811505 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5529, MSP430G2553

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/641596/tdc7201-zax-evm-msp430-board

部件号:TDC7201-ZAX-EVM
主题中讨论的其他部件:MSP430F5529MSP430G2553

我尝试将评估板连接到MSP432和MSP430G2553,但无法使评估板正常工作。 我知道,在技术手册中,它告诉我们MSP430F5529,但EVM只能使用它的启动板吗?  

-daN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Daniel:

    该固件专为MSP430F552x和MSP430F551x器件而设计。 您可以尝试在MSP430G2553上运行固件,但我无法确定它是否工作。 您是否已将固件加载到启动板上? 在与TDC设备通信之前,您需要执行此操作。

    此致,