This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCE913:VDD和VDDOUT的电源建议

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: CDCE913

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/638011/cdce913-power-supply-recommendations-of-vdd-and-vddout

部件号:CDCE913

您好,支持团队,

我对CDCE913有一些疑问。
以下是数据表中"10 Power Supply Recommendations"(10电源建议)一节的说明。

开机顺序没有限制。 如果首先应用VDDOUT,TI建议将VDD接地。
如果VDDOUT在VDD浮动时通电,则存在高电流在VDDOUT上流动的风险。

问题1.
当VDD处于浮动状态时,电流流动的电流有多高?
如果高电流流动,是否存在多功能或设备故障的风险?

问题2.
如果VDD连接到GND,因此高电流不流动,是否可以通过电阻器连接到GND?
在这种情况下,可接受的电阻有多大?

此致,
Tachibana先生

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Masanori:

    以下是答案:
    问题1.
    当VDD处于浮动状态时,电流流动的电流有多高?
    如果高电流流动,是否存在多功能或设备故障的风险?
    答:如果VDD处于浮动状态,输出驱动器和前置驱动器可能会消耗高电流,这可能大大高于可靠性限制,并可能导致设备损坏。

    问题2.
    如果VDD连接到GND,因此高电流不流动,是否可以通过电阻器连接到GND?
    在这种情况下,可接受的电阻有多大?
    答:您可以使用1K电阻器。

    此致
    普奈特
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Puneet-San,

    感谢您的明确回答。
    这对我很有帮助。

    此致,
    Tachibana先生

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Puneet-San,

    我还有一些关于CDCE913的问题。

    1.如果CDCE913在启动时根本没有写入EEPROM,则输出什么信号?
    2.如果设置完成且时钟输出,当通过I2C再次更改设置时,输出什么信号?
    我认为它将保持先前设置的输出信号,直到设置完成。 我的理解是否正确?

    此致,
    Tachibana先生

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    A1:请参阅设备默认配置:

    解答2:一个字节一旦发送,就会写入内部寄存器并立即生效。

    此致

    普奈特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Puneet-San,

    感谢您的建议。
    这对我很有帮助。

    此致,
    Tachibana先生