This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCE913-Q1:SSC调制频率

Guru**** 2929760 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCE913-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/642237/cdce913-q1-ssc-modulation-frequency

部件号:CDCE913-Q1

您好,

我们的客户使用CDCE913-Q1,有问题。

SSC调制频率的范围如何?

客户想要考虑接收设备是否接受SSC时钟。

此致,

Naoki Aoyama

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Naoki,
    调制频率>20kHz和<40kHz。
    此致
    普奈特
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Puneet,

    感谢您的快速回复。
    我会向客户反馈这些信息。

    顺便说一下,在数据表上的图20中,调制频率为
    67.5kHz平均值。
    正确吗?

    此致,
    Naoki Aoyama