主题中讨论的其他部件: CDCEL913
大家好,
我的客户正在其Serdes系统中评估CDCE813-Q1和CDCEL913,如以下应用程序。
他更换了主板上的这些芯片,发现 CDCE813-Q1的输出抖动性能优于CDCEL913。
因此,我想提出以下问题。
1)
CDCEL813-Q1的数据表在 主题中显示了"抖动 消除剂",而CDCEL913则没有显示。
您是否建议使用CDCEL813-Q1来处理抖动消除器?
我还想知道 CDCEL813-Q1和CDCEL913之间的抖动传输性能是否存在任何差异。
2)
CDCEL813-Q1和CDCEL913之间的PSRR性能是否存在差异?
我听说他的系统中有电源噪音,所以我也想知道。
此致,
Yaita /日本距离