This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK0.3328万:编程

Guru**** 2908350 points

Other Parts Discussed in Thread: CODELOADER

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/639366/lmk03328-programming

部件号:LMK0.3328万
主题中讨论的其他部件: CODELOADER

您好,

我想在LMK0.3328万中对EEpron进行编程,但代码 加载程序只重新确认I2C链中的较低地址。

在我的情况下,较低的地址不是LMK0.3328万。

您能告诉我需要写入的命令,以便用外部 软件对EEPROM进行编程吗?

谢谢!

David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在Codeloader中,不要使用"扫描I2C总线",而是输入DUT的预期I2C地址,然后按"设置I2C地址"。

    艾伦
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Alan,

    我试图在"设置I2C地址"中更改I2C地址,但即使我写入了正确的地址,也不会真正更改它。

    如果我在代码加载器屏幕的底部查看,它仍然显示链中的第一个地址。

    谢谢!

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您设置了什么I2C地址?  如果设置为54 (十六进制),请确保已下拉GPIO1,因为这会在开机/重置时设置I2C地址的2 LSB。  单击“Set I2C Address”(设置I2C地址)后,如果单击“EEPROM”选项卡中的“Read All EEPROM --> GUI map”(读取所有EEPROM --> GUI映射)按钮,您是否看到GUI Memory map (GUI内存映射)文本框中填充了DUT中的EEPROM回读数据?  如果是这样,我认为它的沟通是正确的。  否则,如果thr数据全部为00或FF,或显示错误消息,则I2C主机可能无法与芯片通信。  然后,您应该通过将I2C地址设置为其它可能的地址之一- 55或57 (十六进制)-根据POR上的GPIO1状态重试。

    请确保PDN针脚未处于低位,所有电源针脚均已通电且处于指定的电压容差范围内。

    艾伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请参阅此相关线程,它显示了我们的GUI测试用例和调试建议的不同结果:
    e2e.ti.com/.../63.9627万。

    艾伦
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Alan:

    我尝试将地址设置为54,GPIO1设置为0。

    在我的情况下,PDN与设备的VCC绑定,这是问题吗?

     这是否是代码加载器无法设置地址的原因?

    谢谢!

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,David:
    如果LMK0.3328万只有一个电源VCC,则与VCC关联的PDN没有问题。
    通常,codeloader可以手动设置i2c地址。 您还可以尝试新的GUI "TICS Pro"。
    www.ti.com/.../ticspro-sw


    此致,
    肖恩