This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ3.2万:BQ3.2万决议

Guru**** 2771175 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/641222/bq32000-resolution-of-bq32000

部件号:BQ3.2万

您好,

从数据表来看,此设备的分辨率似乎只允许"秒"的信息。

但是,我的客户需要0.01s的分辨率。

我们是否有其他符合此需求的部件? 如果不能,我们是否能够通过BQ3.2万实现这一点?

谢谢!

此致,

徐耀华

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    附加了一张图片供您参考!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    请您发表意见。

    谢谢!

    此致,
    徐耀华
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好Roy

    不,我们没有任何其他分辨率为10毫秒的部件。 但是 ,使用BQ3.2万时,可以每隔~2毫秒获得/IRQ脉冲。

    谢谢,此致,

    普奈特