This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPL5110:Done (完成)信号是否需要下拉?

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TPL5110

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/641255/tpl5110-does-the-done-signal-require-a-pull-down

部件号:TPL5110

简单的问题。  我们是否需要在Done (完成)信号上使用下拉电阻器?  如果UP为FET门控关闭,则UP的已完成信号GPIO是否会保持浮动且容易产生噪声?   或者,TPL5110中是否有内部下拉?

还有——除了SOT-23薄型外,还提供了其它任何小包装?

谢谢!
Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Brian

    如果未使用DONE引脚,则应将其接地(下拉),这样噪音或干扰就不会导致设备记录脉冲。
    TPL5110仅提供SOT-23薄型。

    此致
    普奈特
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢Puneet,

    在什么用例下,DONE信号将不会被使用?  这对芯片的功能不是那么重要吗?

    谢谢!

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Brian
    我们已经看到一些客户使用"未使用"的单触发模式。
    此致
    普奈特