This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK0.3806万BEVAL:需要购买USB2ANY的源代码

Guru**** 2930730 points

Other Parts Discussed in Thread: USB2ANY

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/641552/lmk03806beval-need-purchase-source-for-usb2any

部件号:LMK0.3806万BEVAL
主题中讨论的其它部件:USB2ANY

我们需要同时对多个EVM板进行编程以进行测试,因此我们确实需要能够购买USB2ANY编程器 (我无法相信,在当前生产的EVM中,盒中包含的唯一编程方法是25引脚并行电缆)。  我看不到任何普通分销商提供的USB2ANY。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好Jordan

    请将您的请求发送至clock_support@list.ti.com,并提供您的公司名称和需要USB2Any的原因。

    此致
    普奈特