This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCE913:一些问题

Guru**** 2536560 points
Other Parts Discussed in Thread: CDCE913

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/641060/cdce913-some-question

部件号:CDCE913

您好,

我们的客户使用带有SSC的CDCE913。

客户有疑问。

1)您能告诉我有效值抖动有多大吗?

  SSC开启时是否有有效值抖动数据?

2)客户正在使用振荡器作为源时钟。

  PLL锁定时间如何? 是10us吗?

此致,

Naoki Aoyama

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Naoki,

    在下面查找我的答案:


    1)您能告诉我有效值抖动有多大吗?

    SSC开启时是否有有效值抖动数据?

    答:我们没有有效值抖动数据。 C2C抖动和周期抖动在teh数据表中指定。

    2)客户正在使用振荡器作为源时钟。

    PLL锁定时间如何? 是10us吗?

    答:锁定时间取决于PLL配置,它在CDCE913的10us范围内。

    此致]
    普奈特
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Puneet,

    感谢您的回复。
    通常,在SSC开启时,我们不会测量抖动。
    所以我会告诉客户没有数据。

    谢谢!
    Naoki Aoyama