This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCI6214:工作模式,I2C

Guru**** 2542550 points
Other Parts Discussed in Thread: CDCI6214

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/641093/cdci6214-mode-of-operation-i2c

部件号:CDCI6214

您好,

我 想使用CDCI6214,但我对数据表的研究有点困惑,因此我有以下问题:

1.使用引脚"EEPROMSEL"和"REFSEL"可以从不同的操作模式中进行选择。 表11提供了概览。 我们需要使用晶体,因此"REFSEL"必须低。 因此只能使用模式0和模式1 (?)。 由于我们要使用I2C来配置设备,因此只能使用模式0。 从表11中,我可以看到我可以将"EEPROMSEL"设置为低或高,以便能够使用 I2C。 但 当我看到图32和图33时,我可以看到只有EEPROM 第1页启用I2C接口。 所以我想我需要把 "EEPROMSEL"设为高。 这是否正确? 或者选择"降级" 模式以稍后配置设备是否更好?  我们希望在每次开机后将设备配置 为所需的值。

2. EEPROM第0页和第1页将输出配置为1.8V (图32和图33)。 如果在选择EEPROM第0页或第1页时,VDDO12和VDDO34的电压为3.3V,会发生什么情况? 设备是否有任何损坏? 我们稍后会配置正确的电压。

我们的使用案例是 使用标准(未编程)设备,并在通电后使用I2C接口执行所有配置。

谢谢,此致,
Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Patrick:
    以下是您的问题的答案:
    1.使用引脚"EEPROMSEL"和"REFSEL"可以从不同的操作模式中进行选择。 表11提供了概览。 我们需要使用晶体,因此"REFSEL"必须低。 因此只能使用模式0和模式1 (?)。 由于我们要使用I2C来配置设备,因此只能使用模式0。 从表11中,我可以看到我可以将"EEPROMSEL"设置为低或高,以便能够使用I2C。 但当我看到图32和图33时,我可以看到只有EEPROM第1页启用I2C接口。 所以我想我需要把"EEPROMSEL"设为高。 这是否正确? 或者选择"降级"模式以稍后配置设备是否更好? 我们希望在每次开机后将设备配置为所需的值。
    答:您可以通过将"EEPROMSEL"设置为高来使用EEPROM第1页。 回退模式也可用作备用模式。


    2. EEPROM第0页和第1页将输出配置为1.8V (图32和图33)。 如果在选择EEPROM第0页或第1页时,VDDO12和VDDO34的电压为3.3V,会发生什么情况? 设备是否有任何损坏? 我们稍后会配置正确的电压。
    答:不存在可靠性问题。 为提高性能,建议施加1.8V电压。

    此致
    普奈特
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    普奈特,

    感谢您的回答。

    现在我有第三个问题:

    如果我不使用REFP/REFN输入,我应该将它们连接到GND还是应该让它们保持浮动?

    此致,
    Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Patrick:
    如果您不使用REFP/N引脚,则可以让它们保持浮动状态。 输入阶段在内部被禁用。
    此致
    普奈特