This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK0.4826万:LMK0.4826万如何调节内部VCO频率?

Guru**** 2874030 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/641414/lmk04826-lmk04826-how-to-tune-internal-vcos-frequency

部件号:LMK0.4826万

你(们)好

我正在使用LMK0.4826万为我的系统生成时钟。 在数据表中,它表示内部VCO0的频率范围为1840MHz至1970MHz,内部VCO1的频率范围为2440MHz至2505MHz。 我的问题是如何将VCO0/VCO1的输出频率调整到所需的频率(例如1900MHz)。 我尝试查看数据表,但找不到答案。 我认为这是一个基本问题,但遗憾的是,我不太熟悉PLL的工作原理。

谢谢

比恩勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Bien:

    您可以使用时钟设计工具
    www.ti.com/.../snau082
    或WebBench工具:
    www.ti.com/.../
    可输入输入和输出频率。 这些工具将为您提供所有PLL参数。 然后,您可以使用TICSpro软件使用PLL参数对设备进行编程。
    您还可以查看PLL培训材料,以更深入地了解PLL基础知识:
    www.ti.com/.../universalsearch.tsp

    或者,您可以向我发送输入输出频率,我可以向您提供配置文件。
    此致
    普奈特