This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] tlc551:连续销;1V部件操作

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: TLC551, TLV1702

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/640966/tlc551-cont-pin-1v-operation-of-part

部件号:TLC551
主题中讨论的其他部件: TLV1702

您好,

部件tlc551是否真正工作至1V,或者我是否遗漏了什么? 例如,从输入到输出的传播延迟是否真的变得很慢?

此外,我正在尝试了解有关零件tlc551上的连续销的更多信息。 数据表显示,CONT提供对分压器2/3点的直接访问,并且阈值电压和触发电压均可从控制引脚调节。 因此,问题是:

1) 在保持阈值和触发销功能的同时,连续销与Vdd的距离(但仍小于Vdd)如何? 同样,连续引脚与GND的距离有多近? 我们在这里说的是50mV还是50mV?

2) 关于问题2:我假设比较器上的过速意味着整体切换速度更快。 那么,如果cont靠近Vdd或GND,比较器是否会变得非常慢?

3) 假设连续电阻与Vdd关联,那么阈值是否会变为1/2 Vdd,因为这会有效地缩短顶部电阻器?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好PONGO,

    是,设备在电压降至1V时工作正常。 数据表中规定的最小电源电压为1V。

    随着电源电压降低,传播延迟和放电开关接通状态电阻增加。 有关详细信息,请参阅数据表中的图1和图2。

    1.如果连续引脚上有电压,建议使用10 % 和80 % 之间的电源电压。 请参阅数据表应用部分的最后一句。

    可施加到CONT引脚的最大电压为VDD。 但是,将VDD长时间应用于cont引脚可能会影响设备的可靠性。 请参阅数据表中的绝对最大额定值。

    2.比较器上的过速率越高,不一定意味着整体切换速度越快。 以TLV1702为例,一般而言,超速电压越高,传播延迟就越慢。 但是,正如您在TLV1702数据表(图8)中所看到的,曲线不是线性的,因此我无法确定 TLC551在不同过速电压下的性能。 此外,TLC551数据表中未提供此信息。

    3.如果cont与VDD关联,则阈值(阈值)必须大于cont (VDD) ,比较器才能达到高值。 如果CONT连接到VDD,则触发电压将变为1/2 VDD。 我不建议在此配置中使用设备。

    谢谢!

    Tim Claycomb