This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK0.461万EVM:如何在TIC pro中设置用户频率

Guru**** 2927270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/641143/lmk04610evm-how-to-set-user-frequency-in-tics-pro

部件号:LMK0.461万EVM

大家好。

我将通过   TIC pro在EVM上输出用户频率。

CLKIN1=122.88MHz (LVCMOS)
VCXO=122.88MHz (板载)
OSCout = 122.88MHz (LVPECL)
CLKout1至CLKout10=122.88MHz (降势)

但是,OSCout未锁定(LED1未输出),CLKout未锁定。
抱歉,我不知道我应该在TIC pro上更改哪个设置按钮。

请提供 您的参考设置。
是否可以发送导入文件?

此致,
Sho  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Sho

    只需启动TICSpro并加载默认状态。 您可以在"默认配置"下拉菜单下找到默认状态。

     加载后,请按左侧"通用"选项卡上的"设备启动"按钮。

    OSCout在此配置中已被分解。 您可以从"OSCin OSCout (OSCin OSCout)"选项卡启用此功能。

    或者只需加载连接的配置,然后按 "设备启动"按钮。

    此致

    普奈特

    e2e.ti.com/.../config_5F00_LMK0.461万.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Puneet San

    感谢您的回复!
    我了解设置顺序。
    我会尝试根据  您的建议设置频率。

    如果我还有其他问题,请帮我。

    此致,
    Sho