This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK0.4808万BEVAL:无法加载代码

Guru**** 2905650 points

Other Parts Discussed in Thread: USB2ANY, CODELOADER

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/638126/lmk04808beval-codes-cannot-be-loaded

部件号:LMK0.4808万BEVAL
主题中讨论的其他部件:USB2ANYCODELOADERLMK0.4808万

使用CodeLoader接口配置LMK0.4808万B EVM板,查找无法加载到LMK0.4808万B板的位,同时使用示波器测试USB2ANY HPA665端口数据(信号和时钟),只需查找CLK信号是正常的。 数据信号是一系列连续的脉冲波。 请帮助分析原因,非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    肖恩您好

    如何对主板进行编程? 您是否正在将USB2Any与适配器板连接,并使用所有正确的跳线连接,如EVM用户指南第76和77页所示?
    我还建议您使用TICSpro而不是Coadloader。

    此致
    普奈特
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我试了好多次,也全部按指导手册上的资料操作加载bits到LMK0.4808万B板子上了,但是始终没法加载进去,发现CPout1有时候是高电平,有时候是低电平,CPout2也类似,很多时候CLKOUT1~11是没有输出的,偶尔有些端口有输出,但是不是预想的时钟输出
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shawn D.,您好!
    请参阅 www.ti.com/.../snau076b.pdf中的第76页和第77页
    有两种方法可将PC连接到LMK0.4808万 EVM。
    选项1,PC -- LPT-uWire电缆-- LMK0.4808万 EVM
    选项2,PC -- USB电缆-- USB2ANY -- 10引脚uWire电缆--适配器(带跳转)--另一根uWire电缆-- LMK0.4808万 EVM
    所以我想你已经采用了方案2。 不要忘记插入适配器,否则USB2ANY无法控制LMK0.4808万EVM。

    如果您没有适配器板,根据Codeloader的“LPT Port Setup”(LPT端口设置)图中的定义,更容易制作LPT电缆(DB25至10针)并采用选项1。 但您必须使用具有LPT端口的PC。

    此致,
    肖恩·H·