This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2595:LMX2595最大电流消耗

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2595, LMX2592

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/640565/lmx2595-lmx2595-maximum-current-consumption

部件号:LMX2595
主题中讨论的其他部件: LMX2592TPS6.215万

TI专家,您好!

请问LMX2595所需的最大电流ICC是多少?

从数据表中,它仅提到340mA (典型)。

我们需要了解,因为功耗对于我们的设计以及选择适当的电源管理IC都至关重要。  

谢谢!

请教我

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    您可以在TICS Pro. www.ti.com/.../ticspro-sw中计算您的应用程序的电流
    如果我们打开LMX2592中的所有电路,则会消耗接近600mA的电流。
    如果您在设计产品时考虑到80 % 降额设计,您可以选择具有0.75A 3.3V电压的电源。
    LMX2595数据表中推荐使用具有1A功能的DC-DC TPS6.215万。

    此致,
    肖恩