This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2594:最坏情况下阻抗不匹配

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2594

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/640480/lmx2594-worst-case-impedance-mismatch

部件号:LMX2594

您好,

我的LMX2594上的负载是一个共振结构,因此除非我使用共振频率,否则设备看到的匹配非常可怕。  实际上,即使负载产生共振,也不是很好。  因此,我在货物前面有一个衬垫,这对我很有帮助。  所以,我想知道此设备能承受多大的退货损失?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Roger,

    恐怕我们没有这类数据。
    如果输出功率对您来说不是很大,建议使用50欧姆上拉。 这将使输出阻抗接近50欧姆。 在负载之前安装一个衬垫肯定有助于改善回波损耗。