This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/CDCUN1208LP:LVCMOS输出的源端接

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, CDCUN1208LP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/640063/tina-spice-cdcun1208lp-source-termination-for-lvcmos-outputs

部件号:CDCUN1208LP
主题中讨论的其他部件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI或Spice模型

在电压为3.3V且ERC为中等的情况下,LVCMOS输出的源端接电阻应该有多大?

此外,IBIS模型似乎不包含PIN的不同ERC设置。 IBIS模型中模拟了哪种ERC设置,是否还可以获得该模型中的其他驱动器优势?

是否计划对IBIS模型进行任何更新?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Christoph:
    源端接电阻器取决于VDDOx,ERC电平,传输线路阻抗。
    对于3.3V LVCMOS驱动器,最好从33欧姆进行模拟/调试。

    IBIS模型模拟始终存在一些限制。 TI最近没有计划更新CDCUN1208LP IBIS模型。
    谢谢。

    此致,
    肖恩