This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2594:LMX2594:电感器型号

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2594

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/639783/lmx2594-lmx2594-inductor-model

部件号:LMX2594

您好,

我有一位客户  计划将 LMX2594 与单端输出配合使用。  数据表显示了一个由两种不同的输出上拉方法组成的表。  在您对单端输出进行测试和表征期间,是否有特定的电感器模型是您可以推荐的经过验证的组件?  

此致,

David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,David:

    我们在电路板上使用了很多18nH电感器(LQG15HS18NJ02D)。

    此致,

    Brian Wang
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David,

    对于带电感器上拉的LMX2594高频测量,我们使用了Wurth Electronics的1 NH电感器。  我们没有任何较小的值,也没有详细分析高频率输出功率的最佳电感器值或部件号; 我们只是使用了手头的数据。

    此致,
    Dean