This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK0.0304万:如何使用TCXO' s输出

Guru**** 2826755 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/639967/lmk00304-how-to-use-tcxo-s-output

部件号:LMK0.0304万

大家好,我想将TCXO用作LMK0.0304万的参考时钟。 但是,我无法确定TCXO的驾驶能力以及如何将其与LMK0.0304万配合使用。 TCXO具有LVCMOS输出(高压= 3V,100MHz),上升/下降时间为4ns,电流为+-4mA。 如何与LMK0.0304万配合使用,是否应将TCXO的输出直接连接至LMK CLKIN? TCXO具有15pF电容输出,我猜LMK0.0304万具有高阻抗输入吗?   

此外,根据这些信息,TCXO的转换速率远低于3V/ns (LMK0.0304万测试条件)。 那么,LMK0.0304万的性能会降低多少?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请参见图25。
    CLKIN输入具有高阻抗。
    有关附加噪声/抖动与输入转换速率的典型特性图。

    艾伦