This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMC555:50 % 占空比示波器-频率偏差大

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: LMC555

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/640033/lmc555-50-duty-cycle-osscillator---big-deviation-in-frequency

部件号:LMC555

大家好,

我的问题如下:

我将LMC555连接到50 % 占空比振荡器,如第16页的数据表中所述。

选择C时使用1nF。 所以我用数据表中给出的格式计算了R,结果得到了1,43kOhm的500kHz电压。

然后我测量了361kHz的频率。

我用其他频率比如600k,700k,800k,900k和1MHz。

因此,我获得了与上述相同的结果,但存在很大的偏差。

所以现在我想知道为什么我 有这么大的偏差。


我真的很期待得到解释。

非常感谢,


此致,

Markus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Markus,

    这有许多原因。 所有这些都是基于这样一个事实,即简单的公式忽略了许多因素。

    1)传播延迟

    2)在道具延迟期间发生的过度充电(超过1/3到2/3斜坡)

    3)引脚3接通电阻过低和过高(增加到外部电阻器)。

    4)由于VOH Ron大于VOL Ron导致的占空比错误

    5)输出负载(至下一电路)延迟边缘速率和VOH降低,并在较小程度上延迟VOL增加。

    这里有一条线,我们把这些因素都弄混了

    可能需要多次尝试才能获得正确的R*C,但这里是典型负载的良好起点。