This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDC3RL02:数据表中CLDO的最小规格

Guru**** 2895600 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/639101/cdc3rl02-min-spec-of-cldo-in-datasheet

部件号:CDC3RL02

尊敬的BU专家:

您是否确认以下问题?

在数据表中,CLDO的最小规格为1uF。 这是否包括 盖(1uF)的容差? 因此,考虑 到盖子本身的公差,客户必须使用高于1uF的值。 对吗?

谢谢!

JH。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,JH:
    此电容器必须在整个工作温度范围内保持在指定范围内。 输入旁路
    μF 1 μ A或更大的电容器。

    此致,
    肖恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Han,
    我的问题是第1uF章的容差。 如您所知,每个零件的真实CAP 1uF具有20 % 公差(X5R MLCC)或10 % 或5 % 或1 %。 例如,在边缘样品中,具有20 % 容差的1uF可能会降至0.8uF。因此,我认为客户不得使用1uF。 我的问题是,数据表中的最小1uF条件意味着是否包括公差。 在与设计团队核实后,您是否会向我提供反馈?
    谢谢!
    JH。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,JH:
    请求(上限典型值-容差)> 1uF。
    请参阅数据表P11 9.1 中的详细信息.................................................................3
    “LDO μF一个 μF至10 µ F的输出去耦电容器,用于补偿和高频PSR。 这个
    电容器必须在整个工作温度范围内保持在指定范围内。 输入旁路
    μF 1 μ A或更大的电容器。'

    此致,
    肖恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Han,

    感谢您的回答。

    此致,

    JH。