This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2594:需要直流输出静态电流额定值

Guru**** 2582405 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/637816/lmx2594-need-dc-output-quiescent-current-rating

部件号:LMX2594

您好,

我们有一位客户正在寻找此评级,但未在数据表中找到。

有人可以调查一下吗?

谢谢!

Gabriel Garza

TI客户支持

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Gabriel:

    我恐怕我不理解这个问题,您是否会让客户更详细地描述他们正在查找的数据? 谢谢你。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Noel,
    客户希望实施此设备,他们只是想在继续前进之前了解有关RFoutAP/AM和RFoutBP/BM的静态电流额定值。 许多TI器件都具有此额定值,但LMX25xx系列中没有一个器件在其各自的数据表中显示。

    谢谢!
    Gabriel
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Gabriel:

    我认为"静态"电流不适用于PLL/合成器产品。 我们在数据表中指定了工作电流和断电电流。
    如果客户正在寻找不同配置的电流消耗估计值,建议他们下载EVM GUI - TIC Pro (www.ti.com/.../ticspro-sw)。 此工具根据人员在PLL选项卡中进行的配置提供总电流消耗的估计值。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Noel,我是这种情况下的客户。 我的问题是通过50欧姆电阻器(图50,表56中的R37-R40)上拉至VCC的设备输出引脚上的静态电流。 上拉电阻器向ME指示开路集电极/漏极输出,这意味着50欧姆电阻器将携带一些有限的直流电流。 我需要知道实际电流,以确定表45中建议的0402电阻器的尺寸是否适合我们的应用。 我可以找到的数据表中没有列出该规格。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,David:

    好的,我理解这个问题。 每个电阻器大约有6mA电流。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Noel,

    感谢您的回复!

    戴夫