This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK0.4131万:输入频率超出锁定范围时的稳定性

Guru**** 2885260 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/639000/lmk04131-stability-when-input-frequency-is-out-of-the-lock-range

部件号:LMK0.4131万
在“线程: LMK0.5028万”中讨论的其他部件

您好,

在我们专用于数字音频的应用中,我们需要生成一个24.576MHz的带晶体的清洁主时钟。 我们还需要以相同的频率将生成的时钟与外部源同步。 只有当外部时钟频率在+- 100ppm范围内时,我们才需要同步内部生成的时钟。

对于此应用,我们看到LMK0431,我们需要在输出时具有24.576MHz时钟信号,如果 外部源存在或不存在,或者在打开或关闭之间转换期间也需要此信号。

另一项任务是当外部信号频率超出pll1的锁定范围时输出频率的稳定性,例如当外部频率为24.000 MHz时。 在这种情况下会发生什么情况? 输出频率稳定或pll1正在移动以尝试锁定到锁定范围之外的参考?

非常感谢,

Enzo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Enzo:
    LMK0.4131万是级联PLL抖动消除器。 PLL1将采用VCXO,它具有频率拉拔范围,例如+/- 100ppm。
    当输入参考丢失或更改太多(24.576 MHz--> 24.000 MHz, delta超过100 ppm)时,PLL1将解锁。 LMK0.4131万没有抑制功能,VCXO控制引脚上的电压为0V或3.3V,VCXO输出在最大(+100ppm)或最小(-100ppm)频率上。 如果参考频率仅在VCXO范围(+/-100ppm)中更改,则输出频率将遵循输入参考。

    由于VCXO始终运行,因此更改参考时输出24.576 MHz不会中断。 但是,在从锁定状态转换到解锁状态,然后再转换到锁定状态时,可能会出现输出相跳。 相位跳转系统可以承受多大的电容? 我们可以为PLL1和适当的VCXO设计窄回路滤波器以满足目标。

    此致,
    肖恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shawn您好,非常感谢您的回答,

    生成的24.576MHz时钟将成为驱动A/D和D/A转换器的专业数字音频系统的主时钟,因此我们不能接受时钟信号的太大抖动。 TI还有其它具有抑制功能的时钟发生器/抖动消除器?

    此致,

    Enzo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Enzo:
    在您的应用中,应考虑使用DPLL以获得最佳的保持性能。 TI将在今年发布DPLL LMK0.5028万,它具有4个输入参考和8个输出,抑制或无中断开关,可达到10ps水平(与竞争对手的100ps或10ns相比)。 如果您的项目计划非常紧迫,其他供应商也可以提供替代的DPLL产品。

    此致,

    肖恩