This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2594:[PLLatinum SIM]关于相位噪声

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/638446/lmx2594-pllatinum-sim-about-phase-noise

部件号:LMX2594

大家好。

我正在使用PLLatinum sim模拟以下条件下的相位噪声。
Fosc=MHz 122.88
fout = 6631.36 MHz
过滤器顺序:第三顺序
滤波器类型:被动

我附加了模拟结果的文件。(我无法附加.sim文件。)
  我的相位噪声@ 1kHz,10kHz,100kHz的目标值 为-110dBc/Hz。

请为我提供建议和 最佳设置值 ,以实现我的目标值,例如滤波器噪声设置 或其他设置。

很抱歉,我希望 尽快获得您的DVD。
我正在等待您的好建议。
 
此致,
Sho  


 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Sho
    负责的工程师已收到通知,并将尽快作出回应。
    感谢您的耐心等待。
    此致
    普奈特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../e2e2594sim.simHiSho,

    附加的是SIM文件。 请注意,在1kHz偏移时,不可能达到-110dBc/Hz。 此偏移处的相位噪声主要由PLL的闪烁噪声控制。