This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PLLATINUMSIM-SW:PLLATINUMSIM-SW的字体显示问题

Guru**** 2541490 points
Other Parts Discussed in Thread: PLLATINUMSIM-SW

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/638878/pllatinumsim-sw-font-display-problem-with-pllatinumsim-sw

部件号:PLLATINUMSIM-SW

我在PLLATINUMSIM-SW工具中遇到了文本显示问题,许多文本字段与其他文本字段重叠,使其无法读取。  在许多情况下,模拟结果被部分切断,因此您无法完全看到它们。  请参阅随附的屏幕截图示例。  我运行的是Windows 7和PLLATINUMSIM-SW版本1.4 (最新)。  我尝试过调整屏幕分辨率,但到目前为止还没有发现任何显示设置会产生影响。

谢谢!

Kim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kim,

    啊,让我和PLLatinum设计师一起研究这个问题。 对此造成的不便,我们深表歉意!

    此致,

    Brian Wang
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Brian,

    仅供参考,升级到1.5 v后,我仍然看到相同的显示问题。 我原本不希望1.5 修复它,但只是想让您获得相关信息。 感谢您的参与!

    此致,
    Kim
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kim,

    这是一个Windows问题,我们还不能(现在)重新解决,但有一个解决方法。 它与窗口上的字体大小有关。 如果您有中号或大号,则会出现这种失真。

    转至控制面板->显示,并确保将字体设置为最小大小(100 %)。


    此致,
    Dean
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Dean:

    感谢您的回复。 您建议的解决方法已解决显示问题。

    此致,
    Kim