This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK0.0105万:输入电路

Guru**** 2534260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/639337/lmk00105-input-circuit

部件号:LMK0.0105万

大家好,

是否可以将5V LVCMOS输入馈入主题部件? 如果是,那么合适的输入电路是什么?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    输入摆动需要限制为VI_se最大值 使用分压器衰减摆动,并将2个电阻值的总和限制为500欧姆(例如 300欧姆系列,200欧姆至地电阻),以最大程度地减少高频滚动。 此外,确保LVCMOS驱动器具有串联/源端接,以使阻抗与PCB轨迹匹配。

    艾伦