This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK0.3328万:未将LOL2位和LOS2位设置为1

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/639139/lmk03328-not-be-set-lol2-bit-and-los2-bit-to-1

部件号:LMK0.3328万

您好,

我的客户遇到了问题。
即使没有输入SECREF时钟,LOL2位和LOS2位也不设置为1。

但是,当客户设置STATUS0 = SECREF LOS和Status1 = PLL LOL时,这些引脚在不输入SECREF时钟时输出高电平。
客户读取R15时,此值为0x00。
换言之,寄存器和状态PIN之间的状态不同。

您是否知道此问题的原因?

此致,
Shimizu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Masahiko您好!
    负责工程师已收到通知,并将尽快回复您。
    此致
    普奈特
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    状态输出具有可编程输出引脚极性(STAT*_POL位)。 输出引脚极性可能与状态寄存器位相反。

    艾伦