This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2582:锁定时间不会在PLLATINUMSIM-SW中模拟

Guru**** 2822075 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2485E, LMX2581, PLLATINUMSIM-SW, LMX2582, LMX2592

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/638885/lmx2582-lock-time-will-not-simulate-in-pllatinumsim-sw

部件号:LMX2582
主题中讨论的其他部件:LMX2485ELMX2581PLLATINUMSIM-SWLMX2592

我正在尝试在PLLATINUMSIM-SW中模拟LMX2582设计,但它不会计算锁定时间。  无论您在锁定时间选项卡中为开始频率和最终频率输入什么内容,瞬态响应图解都不会更新,并显示1675MHz的开始频率和1231MHz的最终频率。  这些也是导出锁定时间数据时显示的频率。  当您更改开始和最终频率时,其他字段(如模拟锁定时间,峰值时间等)均不会更新。  此问题似乎仅限于LMX2582。  我以前用LMX2485E做过很多模拟,一直都很好用。  作为一项实验,我尝试使用LMX2581进行模拟,这与LMX2582非常相似。  包括锁定时间在内的所有模拟都适用于LMX2581。  正是LMX2582在PLLATINUMSIM-SW工具中存在问题。  LMX2582锁定时间屏幕的屏幕截图如下。

对于如何使锁定时间模拟适用于LMX2582有任何建议?  这是否是PLLATINUMSIM-SW工具中的一个错误?

谢谢!

Kim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Kim:

    本周刚刚发布了一个更新版本,据我所知,LMX2582和LMX2592在锁定时间方面有所变化。 是否可以再次尝试重新下载? 此外,它具有一些误导性,但LMX2581与LMX2582有很大不同。 LMX2582和LMX2592更相关。 请告诉我最新版本是否有效。谢谢!

    此致,

    Brian Wang
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Brian,

    它似乎在v 1.5 中工作正常。 谢谢!

    此致,
    Kim