This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK0.4803万:相位噪声和毛刺

Guru**** 2929760 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/637890/lmk04803-phase-noise-and-spurs

部件号:LMK0.4803万

您好,我们突然看到高相位噪声,除了产生的频率250MHz外,还会产生40KHz的频率。  

设计与相同的PLL相同。 任何可能原因的建议。  

我们已经仔细检查了设置,电源,输入参考是否相同。 谢谢你。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,new2day,
    您是否检查了频谱分析仪上的正电信号输入时钟?
    这是否意味着没有看到过刺激,在相同的设置下,现在您开始看到刺激?
    是否在所有输出上都能看到正齿轮?
    使用的所有输出频率是多少?
    此致
    普奈特
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Puneet,

    是的,参考输入正常。  

    两个案例,

    1.以前没见过

    2.在其中一个板上看到了突起,但没有看到其他板上的突起

    输出频率为250MHz和500MHz。   

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,new2day,
    您是否解决了错误板?
    对于40 kHz正弦,源可以来自内部或外部。
    LMK0.4803万中是否有40kHz频率作为相位检测频率?
    您能否检查是否有工作频率为40 kHz的信号源?

    希望你能找到一些东西。

    此致,
    肖恩