This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPL5110EVM:有关TPL5110EVM的混淆

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: TPL5110EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/638959/tpl5110evm-confusion-about-tpl5110evm

部件号:TPL5110EVM

您好,

我有TPL5110EVM (下图附在下面)。

我对引脚(J1/J3)和(J2/J4)有疑问。这些引脚的用途是什么。

然后请帮助我

如何连接外部电阻器以控制DRV脉冲的正时?(Connection  )

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Ashok

    请参阅描述引脚功能的EVM用户指南。 原理图还显示了如何更换电阻器。
    www.ti.com/.../snau174.pdf
    此致
    普奈特
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Puneet,

     我研究了文档,但我无法理解电阻器与DRV引脚的连接可以详细说明这种连接。

    请帮帮我。

    提前感谢。

    此致,

    Ashok