This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK0.4832万:Fin0连接

Guru**** 2553260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/639069/lmk04832-fin0-connection

部件号:LMK0.4832万

您好,

我希望在分配模式下使用LMK0.4832万。

CLKIN=2800MHz或1400MHz

CLKout = 1400MHz

我计划使用CLKIN1/Fin输入。

如果未使用,建议的Fin0连接是什么?

此致,

Itai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Itai

    如果您使用Fin,您可以将0.1uF电容器连接到Fin*引脚上的VSS。

    此致
    普奈特
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我相信我的问题有一个分歧。

    请查看详细信息和以下问题。

    我希望  在分配模式下使用LMK0.4832万。

    CLKIN=2800MHz或1400MHz

    CLKout = 1400MHz

    我计划使用CLKIN1/Fin输入。

    是否有足够的针脚连接,以便在分配模式下工作?

    在这种情况下。 将不使用Fin0。 如果未使用,建议的Fin0连接是什么它是否应该保持浮动?

    此致,

    Itai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Itai
    是,CLKIN1/Fin可用于时钟分配(推荐)。
    未使用的时钟输入可以保持浮动。
    此致
    普奈特