This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCE813-Q1:默认配置中的输出(Y1/Y2/Y3)状态

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCE913, CDCE813-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/638322/cdce813-q1-output-y1-y2-y3-state-in-default-configuration

部件号:CDCE813-Q1
主题中讨论的其他部件:CDCE913

大家好,

在默认配置中,无论S0引脚为“高”还是“低”,所有输出(Y1/Y2/Y3)似乎都设置为三态输出。
正确吗?



关于CDCE913,我发现 在默认配置中S0引脚为“高”时,所有输出(Y1/Y2/Y3)都已启用。



此致,
Yaita /日本距离

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Yaita

    CDCE813-Q1中S0的默认功能 如表6所示:

    S0针脚控制Y1输出。

    此致

    普奈特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Puneet-San,

    感谢您的支持。

    我知道图5不正确。
    是否有任何计划对其进行修改?

    此致,
    Yaita

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Yaita-san

    是的,我们会尽快更改。

    此致
    普奈特