This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 寻求用于更换PCF8563TS的alt.s解决方案

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/638248/asking-for-alt-s-solution-to-replace-pcf8563ts

主题中讨论的其他部件:BQ3.2万BQ3.2002万

大家好,
客户正在寻找更换NXP PCF8563TS的解决方案。
您是否有推荐的解决方案?


谢谢!
SHH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我建议使用BQ3.2万或BQ3.2002万。

    艾伦
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Alan,
    以下是客户更新的RTC规范。 BQ3.2万或BQ3.2002万是否支持该规范?

    - 最终客户期望Vcc可以是5V。
    作为客户电流电路,有1F或1.5F电容器作为备用电源。 对于5V Vcc,RTC的备份时间更长(5V至2.0V或更低/放电)。
    最好 有时间校正功能。
    最终客户从市场收到投诉。 根据客户的要求,计时器必须工作2周以上。 但市场用户抱怨设备时滞很大。



    谢谢!
    SHH
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    SHH,您好!
    到目前为止,我认为TI还没有低成本和低功耗的解决方案来支持这些新功能。
    谢谢。

    此致,
    肖恩